Change Language :
Steuerleitung für engste Biegeradien sorgt für Betriebssicherheit in Niederflurbahnen
Öffentliche Verkehrsmittel müssen unter allen Umständen sicher sein. Es darf zu keinen Störungen der Betriebsabläufe kommen. Im Blickpunkt stehen oftmals die Türen. In diesem Beispiel sorgt eine Leitung, eingesetzt in einer bewegten Energiezuführung, für reibungsloses Öffnen und Schließen. Verbesserte Leiter und Mantelwerkstoffe machen es möglich, dass es trotz hoher Dauerbelastungen zu keinen Ausfällen mehr kommen wird.
Die Steuerleitung ist in erster Linie für das überwachte Öffnen und Schließen der Türen verantwortlich. Es handelt sich um ein sicherheitsrelevantes Teil, dem bei sämtlichen Inspektionen eine hohe Aufmerksamkeit gewiss ist. „Um unsere Kosten so gering wie möglich zu halten, sind wir bestrebt, Verschleißteile nur durch hochwertige Komponenten nach dem neuesten Stand der Technik zu ersetzen“, erläutert Ernst Baerhausen. „Und je länger die Laufzeit beispielsweise der Leitung ist, desto mehr reduzieren sich die Wartungsintervalle und damit auch unser wirtschaftlicher Aufwand“, ergänzt Hans Bennerscheid.
„Der Hauptunterschied zu vergleichbaren Leitungen liegt im Leiter“, erläutert Rainer Rössel, Leiter Entwicklung und Marketing für chainflex® und readychain® bei igus®, im Gespräch. „Kupfer altert und wird im Laufe der Zeit spröde. Bei der Leitung CF98 handelt sich um kein reines Kupfer mehr, sondern um eine spezielle Legierung, die für eine erheblich höhere mechanische Beanspruchung ausgelegt ist.“
Sie weist nur eine leicht geringere Leitfähigkeit gegenüber reinem Kupfer aus, die mit etwas erhöhten Querschnitten – ungefähr 10 % größerem Außendurchmesser gegenüber einem vergleichbaren Typ – ausgeglichen wurde. Angesichts der erheblichen gestiegenen Anforderungen der letzten Jahre ist jedoch sicher, dass immer häufiger solche hochwertigen Lösungen gebraucht werden, damit sie im kritischen Bereich der sehr kleinen Querschnitte wirklich Betriebssicherheit garantieren. Sie macht neue Anwendungen in Energiezuführungen möglich – zum Beispiel in der Automationsbranche, in der Verpackungsindustrie, in der Bestückungs- und Halbleiterindustrie sowie im Automotive- und Bankenbereich.
Leitungen für alle Fälle
„Zwar kommen wir aus dem Maschinen- und Anlagebau, aber unsere Leitungen können in vielen sicherheitsrelevanten Teilen wie bei Automatiktüren in Bussen und Bahnen ihre Stärke ausspielen“, verdeutlicht Rainer Rössel. „Gerade im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel konnten wir beispielsweise bei sehr hohen Zugbelastungen in einigen Fällen Problemlösungen realisieren, die letztlich zu mehr Fahrgastsicherheit, einer höheren Betriebsbereitschaft und damit mehr Wirtschaftlichkeit führten.“ Inzwischen wurden schon sehr viele Bahntüren mit unseren Leitungen ausgerüstet, um erheblich höhere Funktionssicherheit zu gewährleisten Da darüber hinaus weder eine Mindestmengenabnahme noch -zuschlag anfällt, reduzieren sich auch Folgekosten. Über 750 Leitungstypen können ab Lager weltweit geliefert werden.
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr