Change Language :
Lernen Sie hier, wie Sie additive Fertigung mit verschleißfesten Kunststoffen erfolgreich einsetzen können, um die Lebensdauer Ihrer Anwendungen zu erhöhen und die Produktionskosten zu senken. Auf dieser Seite teilen unsere 3D-Druck-Experten ihr Fachwissen zu den Themen Konstruktion, Materialauswahl und Fertigung für industrielle Anforderungen.

Mit Rapid Prototyping können Produktideen in kürzester Zeit zu ersten greifbaren Prototypen werden. Dabei kommen verschiedene Fertigungsverfahren wie 3D-Druck, CNC-Bearbeitung oder andere Technologien zum Einsatz. Entdecken Sie, wie wir gemeinsam mit Ihnen Entwicklungszeiten verkürzen und Ihre Ideen schnell Realität werden lassen.

Beim FDM-Druck wird Kunststoff-Filament erhitzt und Schicht für Schicht aufgetragen. Kleine Teile lassen sich schnell und kostengünstig fertigen. Lesen Sie mehr über die Funktionsweise des Verfahrens, Vorteile und Grenzen, Verarbeitungstipps sowie Praxisbeispiele aus der Industrie.
In Firmennetzwerken liegen PC und 3D-Drucker oftmals in verschiedenen Subnetzen, sodass der Drucker in der Slicing-Software nicht auffindbar ist. igus Bambu Wingman bietet für dieses Problem eine Lösung: Die Software ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation zwischen Bambu Lab Druckern und der Slicing-Software, ohne dass diese mit externen Servern kommunizieren und Druckdaten mit Dritten geteilt werden.
Alle Funktionen stehen lokal zur Verfügung und können direkt aus Bambu Studio oder OrcaSlicer genutzt werden, unabhängig von Firmware- oder Software-Versionen.

Nicht alle Materialien sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Welche Anforderungen gelten also für Bauteile im Lebensmittelkontakt und wie lassen sie sich umsetzen? Erfahren Sie mehr über Standards und Normen wie FDA und EU 10/2011, Materialauswahl sowie praktische Hinweise zur Verarbeitung von lebensmittelkonformen Filamenten.

Die Herstellung komplexer Sondermuttern ist oft mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden, was solche Lösungen schnell sehr teuer macht. 3D-Druck-Technologien ermöglichen in diesem Fall eine Kostenreduktion - allerdings wird auch hier ein 3D-Modell des gewünschten Gewindes benötigt. Wie Sie CAD-Modelle für Sondermuttern erstellen, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Beim 3D-Druck mit Filamenten können Bauteile aus zwei oder mehr Materialien hergestellt werden. Bei der digitalen Konstruktion solcher Bauteile anhand von CAD-Programmen gibt es einiges zu beachten. Zum Beispiel, wie wird sichergestellt, dass die verschiedenen Werkstoffe fließend im selben Bauteil überlappen? Das und mehr erfharen Sie in diesem Beitrag.

Ein Maschinenstillstand wegen eines defekten Zahnrads im Getriebe ist sehr unangenehm. Das Zahnrad sollte umgehend ausgetauscht werden. In einem solchen Fall bietet der 3D-Druck-Service von igus eine schnelle und zuverlässige Ersatzmöglichkeit. Wie gelangt man Schritt für Schritt und ohne CAD-Kenntnisse zu einem neuen, verschleißfesten Zahnrad aus dem 3D-Druck?

Insbesondere bei anspruchsvollen Filamenten kann es vorkommen, dass das Bauteil nicht richtig auf dem Druckbett haftet. Als Folge können sich die Ecken des Bauteils vom Druckbett trennen, was zu unschönen Verformungen führt. Im schlimmsten Fall kann sich das Bauteil sogar komplett von der Druckfläche lösen. Beheben Sie dieses Problem jetzt mit dem igus-Haftvermittler!

Dieser Leitfaden gibt 24 Tipps für den 3D-Druck mit Filament, die helfen, häufige Probleme beim Druck ganz einfach zu vermeiden.
Leitfaden herunterladen
Dieser Leitfaden zeigt auf, wie sich häufige Druckprobleme bei der Verarbeitung von Resin vermeiden lassen.
Leitfaden herunterladen
Konstruktionsguide für Bauteile zur Herstellung im 3D-Druck-Service mit praktischen Hinweisen, die helfen, die Lebensdauer zu verlängern.
Design Guide herunterladen
Dieser Design Guide liefert nützliche Hinweise zur Konstruktion von Bauteilen für den 3D-Druck mit Resin, um Fehldrucke zu vermeiden.
Design Guide herunterladen
Erfahren Sie in diesem Leitfaden alles über die drei häufigsten Fehler beim 3D-Druck von Zahnrädern und wie sie sich vermeiden lassen.
Leitfaden herunterladen
Sind 3D-Druckmaterialien eine sinnvolle Alternative zu POM? Dieses Whitepaper liefert technische Daten, Testergebnisse und Praxisbeispiele.
Whitepaper herunterladenWie gelingt die Verarbeitung von Filamenten im eigenen 3D-Drucker?
Entwicklungsingenieur Niklas Eutebach teilt sein Praxiswissen über den Filament 3D-Druck und gibt Tipps zur Materialauswahl, Verarbeitung und Nachbearbeitung.
Welches igus tribofilament ist das Richtige für meine Anwendung?
Neben Tipps zur Materialauswahl wird die eigene Verarbeitung von Filamenten mit der Bestellung von Bauteilen im 3D-Druckservice verglichen.
Multimaterial-3D-Druck für intelligente oder extrem steife Bauteile
Möchten Sie die Vorteile verschiedener Materialien in einem Bauteil kombinieren? Dann entdecken Sie, welche kreativen Möglichkeiten igus hierzu bietet!
Lebensmittelkonformität mit verschleißfesten Bauteilen, was ist möglich?
Erfahren Sie mehr über die Materialien, 3D-Druck-Verfahren und Nachbearbeitungsmöglichkeiten, die igus für die Lebensmittelindustrie anbietet.
Wieso Zahnräder 3D drucken statt fräsen?
Welche Vorteile haben 3D-gedruckte Zahnräder gegenüber gefrästen? Außerdem erfahren Sie, wie Sie mit dem igus CAD-Konfigurator schnell Ihr 3D-Zahnrad konstruieren können.
Drei häufige Fehler beim 3D-Druck von Zahnrädern
Vermeiden Sie die im Webinar genannten Fehler, um den Nutzen von 3D-gedruckten Kunststoffzahnrädern in industriellen Anwendungen zu maximieren.
3D-Druck Zahnräder: Schneller zur Serie durch Lebensdauerberechnung
Mithilfe des igus Zahnrad-Lebensdauerrechners können Sie Versuchs- und Testzeiten wesentlich reduzieren. Erfahren Sie hier, wie dieses Online-Tool funktioniert.
Additive Fertigung in der Serie: 5 Anwendungsbeispiele mit „cost down, life up“
Mit 3D-gedruckten Bauteilen aus igus-Kunststoffen senken Sie Kosten und erhöhen die Lebensdauer. Bei welchen Anwendungen gibt es dafür großes Potenzial?

Bauen Sie Ihren eigenen Großraum-3D-Drucker und drucken Sie Bauteile bis zu einer Größe von einem Meter.

Ein 3D-Hochtemperaturdrucker kann sehr teuer sein! Sparen Sie Geld und bauen Sie jetzt Ihren eigenen!

Im hauseigenen igus-Testlabor werden unsere 3D-Druck-Materialien auf Verschleißfestigkeit und Robustheit geprüft.
Zu den Testergebnissen
Die gängigsten Kunden-Fragen rund um die Angebote des 3D-Druck-Services und die Eigenschaften der 3D-Druck-Werkstoffe von igus.
Zum 3D-Druck-FAQHaben Sie Fragen, Anregungen oder wünschen Workshops und Lernmaterial zu bestimmten Themen? Schreiben Sie uns!

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)