Change Language :

Alle wichtigen Technikthemen rund um unsere Gleitlager haben wir Ihnen hier zusammengefasst. Erfahren Sie mehr über unsere Gleitlager-Werkstoffe und deren Eigenschaften. Hinzu kommen wichtige Tipps für den Einsatz von iglidur Gleitlagern und Fachwissen aus Praxis und Forschung, das wir Ihnen kostenlos in unseren Whitepapern zur Verfügung stellen.

iglidur sind Werkstoffe, die von igus entwickelt werden. Sie bestehen aus Hochleistungspolymeren und zeichnen sich durch besondere Eigenschaften aus. Sie sind beispielsweise besonders verschleißfest oder für den Kontakt mit Medien und Chemikalien geeignet.
Doch woraus bestehen iglidur Werkstoffe? Und was steckt hinter dem Selbstschmiereffekt? Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Zusammensetzung von iglidur Gleitlagern.

Beim Einbau von Gleitlagern gibt es ein paar Dinge zu beachten, die für fehlerfreie Funktion und die Lebensdauer entscheidend sind. Erfahren Sie hier alles über geeignete Montage- und Prüfmethoden, Spielauslegung, Standardtoleranzen und die korrekte Sicherung von Gleitlagern.

Die Flächenpressung ist ein entscheidender Parameter bei der Auswahl des passenden Gleitlagerwerkstoffs. Hier erhalten Sie Empfehlungen zur Flächenpressung und Belastung von iglidur Werkstoffen. Wie Sie typische Schadensbilder erkennen und vermeiden können, erfahren Sie zudem in unserem Whitepaper.
Zur Belastbarkeit und Flächenpressung von iglidur Werkstoffen

Bei der Wahl des richtigen Gleitlagers stehen verschiedene Lagertypen zur Auswahl. Jeder hat einen anderen Aufbau und seine eigenen Funktionsweisen. Wir haben Ihnen die wichtigsten Lagertypen zusammengefasst und zeigen Ihnen welche Vorteile diese haben.

Die richtige Wahl von Welle und Gleitlager spielt für ein gut funktionierendes Lagersystem eine entscheidende Rolle. Gleitlager schützen die oft deutlich teureren Antriebswellen und die Lagerstelle umgebenden Komponenten vor Verschleiß. Besonders wichtig ist es daher, dass dieser Verschleiß ausschließlich im Gleitlager stattfindet und dieses rechtzeitig ausgetauscht wird. Häufig wird die Welle jedoch bei der Auslegung der Lagerstelle vernachlässigt. Erfahren Sie, wie sie die beiden Komponenten richtig aufeinander abstimmen.

Damit Gleitlager ihre Funktion dauerhaft und störungsfrei erfüllen können, ist eine Sicherung in bestimmten Fällen unverzichtbar. Hier erfahren Sie alles über die häufigsten Ursachen für das "Auswandern" von Gleitlagern und erhalten praktische Lösungen für die axiale Sicherung sowie Verdrehsicherung.

Was versteht man unter hydrodynamischen bzw. hydrostatischen Gleitlagern? Wie funktionieren diese beiden Lagertypen, welche Vorteile haben sie und wie sehen typische Einsatzgebiete aus? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

In unseren kostenlosen Whitepapern teilen unsere Gleitlager-Experten ihre Erkenntnisse aus der Praxis sowie langjähriger Forschung und Entwicklung mit Ihnen. Verschiedene Themenbereiche der Gleitlagertechnik sind darin für Sie aufbereitet, um Ihnen einen Wissensvorsprung zu geben.

Was und wie wird getestet?
Im iglidur Testbereich werden Lager und Werkstoffe auf Beanspruchung, Verschleiß- und Reibungseigenschaften geprüft. Weitere Parameter wie hohe und niedrige Temperaturen, hohe Belastungen und Geschwindigkeit werden je nach Test angepasst. Im Testlabor sind rund 50 Versuchsanlagen, an denen mehr als 300 parallellaufende Tests stattfinden. Gleichzeitig führen wir jährlich rund 11.300 tribologische Untersuchungen an den rund 250 neu entwickelten Kunststoffcompounds durch. Um sicherzugehen, dass sich die neuen Rezepturen im späteren Einsatz bewähren, werden sie nicht nur äußeren Einflüssen, sondern auch verschiedenen Bewegungsrichtungen und Belastungen – rotierend, schwenkend, linear, walkend – ausgesetzt.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)