Change Language :
Federleitungstrommeln e-spool (auch Federkabeltrommeln) von igus sorgen für eine sichere Versorgung ortsveränderlicher Maschinen und Anlagen mit Energie, Daten, Druckluft und Flüssigkeiten selbst unter schwierigsten Bedingungen auf engstem Raum. Im Vergleich zur klassischen Kabeltrommel ist die e-spool die einzige Lösung, die nicht nur Energie, sondern auch alle Medien wie Daten, Druckluft und Flüssigkeiten führen kann. Beispiele: e-spool in der Veranstaltungshalle, in automatisierten Hochregallagern, in Seilroboter, in der Bühnentechnik oder in Stahlwerk.
Alle igus Federleitungstrommeln e-spool bestehen aus eine Energiekette, die per Rolle geführt wird und durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung sorgt. Und eine twisterband ist verantwortlich für die Drehbewegungen. Dieser besondere Aufbau macht Bewegungen in jede Himmelsrichtung möglich. Durch den Einsatz des twisterbands ist die e-spool kein Schleifring nötig. Das ermöglicht eine hohe Übertragungssicherheit von Daten und große Stabilität. Darüber hinaus kann die e-spool in alle Richtung geführt werden (horizontal, vertikal, diagonal) und platzsparend, da die Energiekette in der Ausgangsposition eingerollt ist und somit die Wege frei bleiben.
Wenn auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen geführt werden müssen. Wenn verschiedene Medien (Strom, Luft, Flüssigkeiten) in einem System zusammen geführt werden sollen.
Aufgrund der besonderen mechanischen Beanspruchung in einer e-spool empfehlen wir igus chainflex Leitungen einzusetzen. Zusätzlich empfehlen wir die folgenden Befüllungsregeln einzuhalten:
Achtung: Bei Vertikalen Anwendungen wo die Energiekette mehr als 4 m nach unten ausgezogen wird, muss die HD Variante verwendet werden.
Veranstaltungshalle | Stahlwerk | Autonomer Roboter | Hochregallager | Seilroboter | Bühnentechnik
Aufgrund der besonderen mechanischen Beanspruchung in einer e-spool empfehlen wir unsere chainflex Leitungen einzusetzen. Zusätzlich empfehlen wir die folgenden Befüllungsregeln einzuhalten:
1. In der Linearkette dürfen Leitungen nur nebeneinander liegen - niemals mehrere Leitungen übereinander legen!
2. Bei ungeschirmten Leitungen sollten möglichst chainflex Leitungen mit TPE Außenmantel eingesetzt werden.
3. Geschirmte Leitungen sollten aus der chainflex Leitungsfamilie CFROBOT Familie kommen.
4. Die maximale Biegeradien des eingesetzten twisterbands sind einzuhalten.
5. Leitungen wenn möglich mit Trennstegen gegen Überschlagen und Abrieb zueinander schützen. Um Innenraum bestmöglich auszunutzen Trennsteg abwechselnd in hintereinander liegende Segmente verbauen.
6. Leitungen sortiert nach Durchmesser bzw. Biegeradius einlegen - dünne, kleine nach Innen und nach Außen ansteigend größere einlegen.
7. Leitung an beiden Enden zugentlasten. Der Kabelbinderknoten darf nicht in Kettenrichtung montiert werden.
8. Die Leitungen sollten im twisterband so verlegt werden, dass sie sowohl nach außen als auch nach innen zur Drehachse etwas Abstand/Platzreserve haben.
Einbauhinweise
Bei einer horizontal verfahrenden Anwendung ist für einen glatten Untergrund zu sorgen, auf dem die Energiekette verfahren kann.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie eines der folgenden Anwendungsparameter haben:
Bei den genannten Anwendungen muss gegebenenfalls das e-spool System speziell abgesichert werden. Bitte Kontaktieren Sie dazu Ihren Vertriebsansprechpartner.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)