Die Bundlager aus dem Werkstoff iglidur W360 erreichten die errechnete hohe Lebensdauer und bieten darüber hinaus noch weitere Vorteile. Gerd Brücker: „Der Reibwert ist niedrig und somit auch das Losbrechmoment. Das heißt: Die Federung spricht sensibler an, es gibt kein Rucken.“ Durch die sehr gute und reproduzierbare Maßhaltigkeit der spritzgegossenen Lager kann zudem die CNC-Bearbeitung der angrenzenden Metallkomponenten sehr präzise erfolgen: Da kein seitliches Spiel auftritt, sind engere Toleranzen bei der Bearbeitung möglich. Ein weiterer Vorteil: Kunststofflager verzeihen Kantenpressungen eher als Messinglager: Da sich das Spiel erst einstellt, wenn die Lager eingepresst sind, passen sie sich besser an die Umgebungskonstruktion an. Auch das trägt dazu bei, dass die Federung stets optimal anspricht. Und zuletzt: die Lager sind leicht und benötigen keine zusätzliche Schmierung.
Markus Schulz weist darauf hin, dass bei der Frage „Messing oder Kunststoff?“ nicht die Kosten im Vordergrund standen: „Uns geht es immer um die optimale Funktion.“ Die Optik spielt allerdings auch eine Rolle, weshalb igus die Lager für by.schulz in Sonderfarbe schwarz herstellt.