Im Bereich der Energieführung setzte GePaTec von Anfang an voll und ganz auf die Produkte von igus. Im Konkreten finden sich in der finnischen Palettieranlage heute eine Energieführungskette des Typs 2500 als auch die darin verlaufenden Steuerleitungen CF5.15.12 (12x1,5 mm², ungeschirmte Steuerleitung) aus dem chainflex Programm von igus wieder.
Zuvor absolvierten die Energieführungsketten und Leitungen im hauseigenen Labor von igus zahlreiche praxisnahe Prüfreihen, die unter schwierigsten Einsatzbedingungen stattfinden. Die umfassenden Versuchsergebnisse, die bei solchen Tests gesammelt werden, können dann in Datenbanken zusammengefasst werden, und es entsteht ein umfangreicher und aktueller Datenpool. Der entscheidende Vorteil dieser Datengrundlage ist eine bessere Planbarkeit des Produktverhaltens in der späteren Anlage. So lassen sich präzise und verlässliche Angaben über die tatsächliche Lebensdauer liefern. Aber auch viele neue Produkte sind bereits aufgrund der Testergebnisse entstanden. Für den Kunden bedeutet das letztlich, dass er eine verlässliche Funktionsgarantie von igus erhält.
Im Falle der finnischen Anlage übersteht die eingesetzte Steuerleitung nach Berechnungen mehr als 41 Millionen Hübe. Dass diese Berechnungen dabei noch sehr konservativ ausgelegt sind, zeigt nun das konkrete Beispiel der Palettiermaschine. So kam es hier erst nach 15 Jahren im stetigen Einsatz und nach ganzen 73 Millionen Doppelhüben zum Mantelbruch – sehr zur Begeisterung des Kunden und von igus. Zu dieser rekordverdächtigen Leistung ergänzt GePaTec-Geschäftsführer Heino Axler: „Wenn man die Einbauvorschriften beachtet, quasi die ‚Spielregeln‘ für Innenaufteilung und Trennstege, machen die Energieführungssysteme keinerlei Probleme. Beim Endkunden sind wir ja die ersten und einzigen Ansprechpartner, und Leitungsausfälle fallen unmittelbar auf uns zurück.“