Change Language :
Seit dem April 2014 werden alle Sendungen von ARD-aktuell in einem neuen Fernsehstudio produziert, das nach dem allerneuesten Stand der Technik ausgestattetet ist. Ein Highlight sind drei Kameraroboter, die unter der Decke aufgehängt sind und Kameraflüge mit sanften Bewegungen und höchster Präzision realisieren. Laufruhe, Vibrationsarmut sowie Verschleißfestigkeit lauten die Hauptanforderungen an die Kunststoffenergieketten zum Führen der umfangreichen Leitungspakete. Auch die Beratungskompetenz hat bei dem umfangreichen Projekt eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt.
Die finale Energiezuführung im Nachrichtenstudio stand nicht von Anfang an fest. Stattdessen entpuppte sich die Lösungsfindung als umfangreicher Prozess der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit, um die bestmögliche Antwort auf die Anforderungen in der Studio-Umgebung zu geben.
Ursprünglich war für den langen Verfahrweg z.B. eine Energiezuführung des universellen E4.1-Systems vorgesehen gewesen. Da die zu großen einzelnen Kettenglieder bei jeder Bewegung klackerten und Schleifgeräusche entstanden, war die Geräuschkulisse hier zu hoch. Eine klassische gleitende Anwendung wurde daher ausgeschlossen. Im Vorfeld der Auslegung hat der Anbieter der Studioroboter keine Vorstellung gehabt, welche zentrale Rolle die Energiezuführung bei diesem Projekt einnehmen würde. Auch Schlüssel zum Erfolg war die Beratung durch unseren Außendienst, der jederzeit erreichbar war und bei allen Problemen mit seinen Kollegen eine schnelle Lösungsfindung erarbeitet hat. Die umfangreiche Beratung erstreckte sich weit über die eigentliche Auslegung der Energiezuführung hinaus. Auch zu den Themenkomplexen Auswahl des Werkstoffes für die Stützrollen, Dämmmatten für das Rinnensystem sowie Konstruktion des Mitnehmers wurde Hilfestellung geleistet. Neben der unkomplizierten Zusammenarbeit konnten auch durch eine schnelle Bemusterung unnötige Verzögerungen vermieden werden.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr