Change Language :
2011 wurde dieser Röntgenapparat als Weltneuheit der Öffentlichkeit präsentiert. Das besonders flexible System ist mit dem Boden nicht fest verbunden und kann dadurch in beliebiger Position an den Patienten heran gefahren werden. Die Energieversorgung wird über eine unserer e-ketten des Typs E4.1 realisiert, die an der Decke montiert ist und durch Ein- oder Ausrollen den Bewegungen des Apparats folgt. Dabei ist die e-kette auf der Seite liegend eingebaut. Die Mitnehmer der e-kette sind auf Drehtellern gelagert, um dem Röntgenapparat weiteren Bewegungsspielraum zu geben.