Mit einem Revolverkopf kann der „Speedmounter“ bis zu zwölf unterschiedliche Bauteile gleichzeitig aufnehmen und mit diesen die Leiterplatte bestücken. Das geschieht in rasanter Geschwindigkeit.
Der Revolverkopf des IPTE-Sonderbestückers bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300°/s, wobei sich der Kopf bei zwölf montierten Werkzeugen jeweils in 30°-Schritten bewegt. Die Resultate zeigen sich im Vergleich mit anderen Sonderbestückern. Die reale Bestückleistung ist bei diesem Verfahren deutlich höher als bei allen anderen Maschinen weltweit.
Entsprechend hoch sind auch die Anforderungen an die Komponenten, die in dem Sonderbestücker ihren Dienst verrichten. Im Vordergrund steht dabei immer die Anlagenverfügbarkeit. Die Zuverlässigkeit der einzelnen Baugruppen muss immer gegeben sein. Dabei muss sich auch der Lieferant der Teile, aus denen die Maschinen gefertigt werden, harten Prüfungen stellen. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen prüft man bei Zulieferern genauestens die Qualität und Zuverlässigkeit.
Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass es in der Vergangenheit aufgrund von Leitungsproblemen häufig Einschränkungen in der Verfügbarkeit der Anlagen gegeben hatte. Stillstände und Produktionsausfälle mussten unterbunden werden. Denn ein komplettes Wochenende zum Zerlegen und Austauschen des Kabelbaumes wird von keinem Kunden akzeptiert.