Change Language :
Mit dem Tiefbohrsystem TBA 440 M2 hat die Bauer Maschinen GmbH eine Anlage entwickelt, die weitestgehend selbsttätig Bohrungen bis in 6000 Meter Tiefe abteufen kann und als „Walking Unit“ mit rund 1000 Tonnen Gesamtgewicht sogar in der Lage ist, den Standort zu wechseln. Das Handhabungssystem, das die Bohrgestänge zuführt, wird über unsere E4.1-Energieketten mit hydraulischer und elektrischer Energie sowie mit Steuersignalen versorgt.
igus hat die Entwicklung des Pipe Handler an zwei Standorten begleitet: Neben dem Standort Schrobenhausen war auch die Bauer-Schwestergesellschaft Schachtbau Nordhausen in die Entwicklung eingebunden. Die frühe Einbeziehung der Energiezuführungs-Spezialisten bot aus Sicht von Bauer den Vorteil, dass eine platzsparende, robuste und zuverlässige Energiezuführung zum Einsatz kommt, die aus Komponenten des igus-Standardbaukastens besteht. Bei einigen der Energieketten kommen besondere, verstärkte Führungsbleche zum Einsatz. Insgesamt ist die gesamte Konstruktion – nicht nur die der Energieführung, sondern der gesamten Anlage – darauf ausgelegt, unter Extrembedingungen eine sehr hohe Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand zu erreichen. In dieses Konzept passen die E4.1-Energieketten bestens. Bauer hat mit der TBA 440 M2 auf der werkseigenen, 2000 Meter tiefen Testbohrung ein umfangreiches Testprogramm absolviert und dabei die einwandfreie Funktion des innovativen Pipe Handlers nachgewiesen. Thomas Huber: „Die gesamte Anlage lässt sich von zwei Personen, die in einer komfortablen Kabine untergebracht sind, bedienen: Der eine überwacht den Bohrfortschritt, der andere den Pipe Handler.“
Mit der TBA 440 M2 beschreitet Bauer echtes Neuland, und das „Beschreiten“ ist ganz wörtlich gemeint. Denn die Anlage, die bis zu 1000 Tonnen wiegt, ist als „Walking Unit“ konzipiert. Das heißt: Sie kann sich – mitsamt Pipe Handler und 6000 Meter Bohrgestänge – selbständig auf der Bohrstelle fortbewegen und somit mehrere Bohrungen abteufen ohne ab- und wiederaufgebaut werden zu müssen. Das bedeutet für Explorationsunternehmen eine ganz erhebliche Erleichterung und Beschleunigung der Bohrtätigkeit. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass Bauer großes Interesse an der TBA 440 M2 verzeichnet. Eine erste Anlage ist bereits nach Südamerika verkauft, für weitere liegen unter anderem Anfragen aus Nordamerika vor.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr