Change Language :
Das Familienunternehmen Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG (kurz: SCHIWA) zählt seit über 50 Jahren zu den führenden Herstellern von kundenspezifischen und standardisierten Aufschnittanlagen in der Wurst-, Schinken- und Käseindustrie. FDA-konforme e-ketten von igus helfen dabei, die strengen Anforderungen an Sicherheit und Hygiene einzuhalten.
„Seit mehr als zwei Jahren sind die Energieführungen bei uns im Einsatz und wir hatten bisher noch keine Beanstandung. Sie entsprechend genau dem, was wir wollten. Die Kabel werden sicher geführt und auch optisch ist die blaue Kette natürlich ein Hingucker."
Tobias Wahl, Leitung Mechanische Entwicklung SCHIWA
Ein Sortiment mit hohen Hygienestandards
Um die strengen Anforderungen an Lebensmittelhygiene bzw. Lebensmittelsicherheit in allen Prozessstufen der Lebensmittelproduktion einzuhalten, bietet igus Kunststofflösungen wie e-ketten, Gleitlager oder Linearführungen, die speziell für bewegte Anwendungen entwickelt worden sind. Sie sind wartungsfrei, müssen nicht geschmiert werden – wodurch eine Produktkontamination ausgeschlossen wird –, sind lebensmittelecht und unempfindlich gegen Einflüsse wie Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stöße. In Zukunft sollen z. B. auch die Gleitfolien der drylin Linearsysteme von iglidur J auf den blauen FDA- und EU-konformen iglidur A160-Werkstoff gewechselt werden. „Heute sind wir nicht nur technisch, sondern auch hygienisch wieder Marktführer. Wir sind nicht die Größten am Markt, aber ich würde doch sagen die Innovativsten. Und hierzu hat igus mit all seinen Kunststofflösungen, die wir in unseren Maschinen einsetzen, einen entscheidenden Beitrag geleistet“, so Hüttenrauch abschließend.