Change Language :
Der Werkzeugmaschinenbauer Bystronic setzt für die Einzelkomponenten seiner Anlagen zur Blechverarbeitung höchste Ansprüche. So muss auch im neuen Laserschneidsystem des Unternehmens die Energiezufuhr robust wie auch besonders dynamisch sein, um die hohen Verfahrgeschwindigkeiten- und Beschleunigungen immer mitgehen zu können. igus bietet hier mit seiner vorkonfektionierten readychain-Lösung Abhilfe.
„Wegen der extrem hohen Anforderungen an die Dynamik muss die Energiekette stabil, robust und nicht zu schwer sein. Die Platzverhältnisse sind auch sehr beengt."
Roman Bloch, Manager Machines + Automation der Bystronic AG
Neues Format beim Laserschneiden
Mit der Weiterentwicklung der Laserschneidanlage Byspeed, die zur „Euroblech“ ausgestellt wird, können Anwender fortan auch Bleche mit Formaten bis 4 x 2 m im Hochgeschwindigkeitsbereich laserschneiden. Bei der Maschine gibt es längere Verfahrwege und entsprechend höhere Anforderungen an die Energiezuführung. Auf der X-Achse musste man wegen der freitragenden Länge einen anderen Kettentyp wählen. Es kommt eine E6-Energieführung zum Einsatz. Da es einen reduzierten Polygoneffekt gibt, erwartet man einen noch ruhigeren Lauf.
Auch hier war igus wieder von Anfang an bei der Entwicklung dabei.
Bei der Belieferung mit den vorkonfektionierten readychain-Systemen kommt bei Bystronic das so genannte Kanban-Verfahren zum Einsatz. „Wir haben uns verpflichtet, eine gewisse Menge an vorkonfektionierten Energiekettensystemen bereit zu halten, die wir innerhalb einer definierten Frist im Werk anliefern“, berichtet dazu Artur Peplinski. „Damit können wir ganz flexibel auf Bystronic-Anforderungen reagieren. Die Energiezuführung ist somit just-in-time am Montageplatz, wo sie montiert wird. Darüber hinaus benutzen wir Einwegverpackungen, die einfach ohne Folgekosten zu entsorgen sind.“ Durch dieses System verkürzen sich die Montagezeiten, es gibt keine Lagerhaltung und die Verfügbarkeit steigt.
„Für uns kommt nichts anderes mehr in Frage“, äußert Roman Bloch, Manager Machines + Automation der Bystronic AG seine Zufriedenheit. Bystronic hat sich von den Vorteilen der vorkonfektionierten Lösung schnell überzeugen lassen.
Technik verbessern ... Kosten senken.
In diesem igus® Magazin finden Sie zahlreiche Möglichkeiten und Anwendungsbeispiele wie Sie mit einbaufertigen Energiekettensystemen die Technik verbessern und / oder Kosten senken können.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr