Change Language :
Unsere Leitungen bewegen schon so einiges! Sie sind eigens dafür entwickelt in Anlagen, Maschinen und Gerätschaften in der dauerhaften Bewegung zu halten. Dafür testen wir ausgiebig, erweitern ständig unser Portfolio und geben eine Garantie von bis zu 4 Jahren auf unsere Produkte!
Doch ein weiterer Aspekt ist in unserer Zeit unumgänglich und auch wir wollen uns dem Thema annehmen:
Nachhaltigkeit in der Kabel-Industrie!
Was machen wir denn überhaupt, damit chainflex nachhaltiger wird?
Was gibt es schon für Maßnahmen, was sind unsere Ziele und am Ende wie können wir unseren hohen Qualitätsanspruch halten und gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck schmälern? Und kann man Nachhaltigkeit mit Vorteilen für den Kunden kombinieren?
Erfahren Sie im Video, mit welchen Mitteln wir jetzt schon aktiv etwas bewegen und damit das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus setzen.
Wir versuchen lange Transportwege im Allgemeinen zu verhindern. Durch unsere lokale SupplyChain kann igus 70 % aller chainflex Leitungen weltweit mit kurzen Transportwegen anbieten.
Dadurch sparen wir eine Menge CO2 ein und Sie als Kunde profitieren von schnellen Lieferzeiten.
igus recycelt bis zu 100 % des Kupferabfalls aus alten Leitungen. So wird das Kupfer von den restlichen Materialien der Leitung getrennt, separat gesammelt und am Ende wieder zu Litzen verarbeitet und für neue Leitungen wiederverwendet.
Dadurch wird die endliche Ressource Kupfer nicht einfach weggeworfen. Sondern verantwortungsbewusst genutzt und hilft dabei den stetigen Kupferbedarf zu decken ohne Ressourcen verschwenden zu müssen.
Am Ende einer Kabeltrommel bleiben in der Regel noch Restlängen der jeweiligen Leitung übrig. Die Qualität ist natürlich genau die gleiche wie der Rest der Kabeltrommel war und auch mit dem selben Garantieversprechen von 4 Jahren.
Aber was passiert mit diesen Restlängen? Wegschmeißen ist weder nachhaltig noch sinnvoll!
Deshalb bieten wir unsere verfügbaren Restlängen jeder Leitung in unserem Onlineshop zu 50 % des Originalpreises an.
Schauen Sie einfach in unseren Shop und sehen Sie direkt neben Ihrem Wunschartikel, ob es auch Restlängen gibt.
Nachhaltigkeit und Langlebigkeit bringt auch so einige praktische Vorteile für unsere Kunden.
diese Frage stellen wir uns bei igus bei vielen Projekten im Hinblick auf Ressourcen-Verschwendung. Einige Kundenbespiele finden Sie hier:
Einer der größten Punkte für eine nachhaltige Arbeit sind unsere qualitativen und damit einhergehend langlebigen Produkte! Das ist begründet darin, dass wir alle Leitungen kontinuierlich in unserem hauseigenen Testlabor testen und überprüfen!
Das Ergebnis: Leitungen mit bis zu 4 Jahren Garantie! Das heißt für Sie, dass die eingesetzten Kabel nur selten ausgetauscht werden müssen.
Und wir setzen noch einen oben drauf: Wir garantieren nicht nur die 4 Jahre, unsere Garantieaussage ist zudem noch UL-verified. Dadurch wird bestätigt, dass diese Aussage nicht nur ein Marketingversprechen ist, sondern wirklich von uns ernsthaft gelebt wird und Sie dadurch von der Einsatzsicherheit unserer Leitungen profitieren können.
Und gibts noch mehr zum Thema Nachhaltigkeit in der Kabelindustrie?
Ja klar! Wir zeigen Ihnen, welche Wege wir außerdem noch bestreiten, damit wir unseren Planeten schonen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr