Change Language :
PROFIBUS (Process Field Bus) ist ein weit verbreitetes Feldbussystem in der Automatisierungstechnik, welches 1987 in Deutschland durch einen Verbund von 21 Firmen und Instituten ins Leben gerufen wurde. Unterschieden wird zwischen PROFIBUS DP (Dezentrale Peripherie) und PROFIBUS PA (Prozess Automation). Die Ursprungsvariante PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) ist heute nicht mehr Bestandteil der Internationalen Feldbusnorm, da es 1993 vom PROFIBUS DP abgelöst worden ist.
In der Fertigungsindustrie wird PROFIBUS DP für die schnelle Kommunikation zwischen Steuerungen und Sensoren, sowie Aktoren mit Datenraten von bis zu 12 Mbit/s genutzt. Mit Weltweit 43,8 Millionen Geräten ist PROFIBUS das meistgenutzte Feld-Bussystem in der Fertigungs- und Prozessindustrie. Da in der Fertigungsindustrie immer höhere Übertragungsgeschwindigkeiten gefordert werden, wurde mit PROFINET ein Industrial Ethernet basiertes Bussystem als Weiterentwicklung eingeführt. PROFINET kann somit als Nachfolger des PROFIBUS angesehen werden und wird diesen in den nächsten Jahren immer mehr ablösen. Jetzt hier auf PROFINET umsteigen!
Profibus Anwendungsgebiete PROFIBUS wird vor allem in der Fertigungsindustrie und Prozessindustrie eingesetzt. Hier gibt es jedoch für die PROFIBUS-Leitung unterschiedliche Einsatzgebiete. Oft werden die Leitungen in den Maschinen und Anlagen fest verlegt, so dass Leitungen mit massivem Leiter oder einem flexiblen Leiter, bestehend aus 7 Litzen gewählt werden kann.
Für Anwendungen in der Energieführungskette, welche umgangssprachlich auch als Schleppkette bezeichnet wird, ist es allerding notwendig PROFIBUS Leitungen mit feindrähtigen Litzenleitern zu verwenden. Darüber hinaus ist ein auf die Bewegung in der Energiekette abgestimmter Leitungsaufbau von Nöten, damit auch über Jahre hinweg eine sichere Datenübertragung gewährleistet ist. Speziell bei Anlagen und Maschinen wie Roboter, Verpackungsmaschinen, Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen haben sich daher Leitungen von chainflex etabliert.
Kabel und Leitungen für PROFIBUS Anwendungen von igus igus bietet eine Vielzahl an PROFIBUS-Leitungen. Insgesamt stehen 11 verschiedenen PROFIBUS Leitungstypen aus 8 Verschiedenen Leitungsfamilien für unterschiedliche Anwendungsbereiche zur Verfügung. Alle chainflex Kabel wurden für die dauerhafte Bewegung in der Energiekette entwickelt. Hier kann je nach Anforderung zwischen verschiedenen PVC, PUR und TPE Außenmäntel gewählt werden. Die verschiedenen Busleitungsserien bieten unterschiedliche Performance Level, so dass für jedes Anwendungsgebiet die passende Leitung gewählt werden kann, um längste Lebensdauern zu erreichen.
Alle chainflex Leitungen unterliegen den gleichen Qualitätsstandards. Hierbei ist es egal ob es sich um eine kostengünstige Leitung der CF888 Familie, oder eine Leitung für höchste Ansprüche und kleinste Biegeradien handelt, wie es bei der CFBUS.LB Familie der Fall ist. Daher gewährt die igus GmbH auch auf alle chainflex Leitungen eine 36-monatige Funktionsgarantie mit Lebensdauern von bis zu 10 Millionen Doppelhüben.
Übertragungslängen Die Thematik der maximalen Übertragungslänge von Busleitungen wird oft unterschätzt. Hier ist generell Vorsicht geboten, da die maximale Leitungslänge stark von der Art der Leitung abhängen kann. Eine Leitung für die Festverlegung hat immer eine niedrigere Dämpfung als flexible Leitungen, welche für dauerhafte Bewegungen ausgelegt ist. Hierdurch ist die Übertragungslänge niedriger als bei einer Leitung für die Festverlegung.
Je nach Leitungsfamilie sind chainflex PROFIBUS Leitungen zwar mechanisch für Verfahrwege von bis zu 400m und mehr ausgelegt, jedoch sinkt mit zunehmender Leitungslänge die Datenrate des Bussystems. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass bei PROFIBUS eine Leitungslänge von bis zu 70m zwischen zwei Repeatern möglich ist. Diese Länge kann jedoch in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen und Anwendungsanforderungen variieren.
Meterware oder konfektioniert chainflex PROFIBUS Kabel können klassisch als Meterware auf Trommel, oder Kabelring ab 1m Bestelllänge ohne Schnittkosten und Mindermengenzuschläge bestellt werden. Darüber hinaus bietet igus diese Leitungen auch als fertig konfektionierte readycable an. So kann jede chainflex PROFIBUS Leitung in Wunschlänge ab Stückzahl eins auch als fertig konfektionierte Leitung bestell werden. Im readycable Online Shop zwischen verschiedenen Leitungen und Steckern gewählt werden. Eine Filterfunktion hilft hierbei die richtige Type auszuwählen.