Mit unserem weltweit ausgebauten Unternehmensnetzwerk konnten wir uns diesen hohen Anforderungen stellen. Die regionale Niederlassung arbeitete eng mit unserem Engineering Team zusammen. Gemeinsam entwickelten wir mit dem Kunden eine individuelle Lösung. Die Ziele waren klar definiert: Das neue System musste wartungsarm sowie ausfallsicher sein, zudem sollte es über eine möglichst lange Lebensdauer verfügen. Um dies zu realisieren, wurden Heavy Duty Rollenenergieketten der Serie 5050RHD inklusive eines Heavy Duty Führungsrinnensystems aus Edelstahl eingesetzt. Für den seitlichen Ausgleich von Spurtoleranzen wurde ein schwimmender Mitnehmer verbaut. Das entwickelte System arbeitet bei großen Temperaturschwankungen von 5 bis 50 °C, bei Wetterschwankungen sowie bei hoher Feuchtigkeit. Es wurde eine höhere Systemsicherheit realisiert, damit nichts vom Kran herabfallen kann. Passend zum Energiekettensystem wurden hochwertige chainflex TPE-Leitungen verwendet, wie beispielsweise CF340, CF9, CF11 oder auch CFLG.
Neben den technischen Eigenschaften und Anforderungen wurde der Montageservice nach strengen Zeitvorgaben des Kunden umgesetzt. Das komplette System wurde innerhalb von 6 Wochen ausgetauscht. Die Montage an sich dauerte nicht länger als 10 Tage.
Wir konnten den Kunden mit der Lösung auf ganzer Linie überzeugen. Das System stellt technisch eine deutliche Verbesserung dar und durch den professionellen Montageservice konnten Zeitvorgaben eingehalten werden.