Die Goldhofer AG ist ein international tätiges Transportunternehmen, das sich auf die Planung und Realisierung von schwierigen Transportaufgaben und Sondertransportlösungen spezialisiert hat. Da gerade bei besonders sperrigem und langem Transportgut keine gewöhnlichen Auflieger zum Einsatz kommen können, werden hier ganz spezielle Trailer an die Sattelschlepper gekoppelt. In diesem Fall sollten mit dem Auflieger mehrere Flügel von Windanlagen sicher an den Zielort transportiert werden, die bis zu 70 Meter Länge erreichen können. Um diese gewaltigen Dimensionen zu erlauben, sollte ein flexibel einstellbarer Trailer realisiert werden. Die Lösung: Ein 5-fach teleskopierbares System, das je nach Transportaufgabe auf die gewünschte Länge ein- oder ausgefahren werden kann.
Einmal entworfen, ergab sich auch für die Führung der großen Anzahl an Leitungen eine große Herausforderung in der Umsetzung. Für die Energiezufuhr vom Sattelschlepper bis hin zum Heck des Aufliegers muss das System den bis zu 70 Meter langen Verfahrweg zuverlässig mitgehen, robust sein und sicher das schwere Leitungspaket bestehend aus zahlreichen Kabeln für die Energieversorgung erlauben.