Change Language :
Kugelrollen sind wichtige Komponenten in der Fördertechnik, die eine flexible und reibungsrame Bewegung von Gütern auf Fördersystemen ermöglichen. Sie bestehen aus einer Laufkugel, die in einem Gehäuse mit weiteren Kugeln eingelassen ist, und erlauben die Bewegung in alle Richtungen. Mit dem Design finden sie Platz in unterschiedlichen Anwendungen der Industrie, etwa in der Logistik, beim Maschinenbau und in der Produktionsautomatisierung. Rollen dieser Art tragen dazu bei, dass Transportprozesse schneller und kosteneffizienter ablaufen. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen und Belastungen gerecht zu werden. Die Aufnahme von Lasten bis zu 1.470 N ist problemlos möglich, sodass sich auch schwere Güter mühelos bewegen lassen.
Die Vorteile sind vielfältig. Sie sind nicht nur wartungsarm, sondern auch langlebig und können in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. In der Automatisierungstechnik spielen sie eine große Rolle, da sie zur Verbesserung der Produktionsabläufe beitragen, indem sie den Materialfluss optimieren.
Im Verglech zu metallischen Lösungen mit Stahlgehäuse oder Aluminium-Typen mit Kugeln aus Stahl haben unsere igus Lösungen folgende Vorteile:
✔️ 100 % schmierfrei
✔️ Wartungsarm
✔️ Korrosionsbeständig
✔️ In beliebigen Einbaulagen verwendbar, sowohl horizontal, vertikal als auch über Kopf
✔️ Bestehen aus dem hauseingenen Werkstoff xirodur, der durch seine technischen Eigenschaften besonders abriebfest, langlebig und sogar auf Wunsch elektrisch isolierend ist.
Die xiros Kugelrolle mit Gehäuse hat ein aus Hochleistungskunststoffen gefertigtes Gehäuse mit eingelagerter Kugelpfanne. Diese Pfanne dient als Lauffläche für die Supportkugeln. Dreht sich die Lastkugel, wälzen sich die Supportkugeln auf der Kugelpfanne ab. Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Materialien für die Laufkugel und die Supportkugeln verfügbar. Ganz anders sieht es bei der gleitenden Kugelrolle aus. Die bis dato in unseren Kugelrollen eingesetzten Supportkugeln werden durch einen Gleiteinsatz aus dem hauseigenen iglidur J3B ersetzt. Die Tragkugel aus Edelstahl läuft somit nicht mehr wie in vorherigen Versionen auf den Supportkugeln, sondern auf dem besonders verschleißfesten Gleiteinsatz.
Sie finden in einer Vielzahl von Branchen Anwendung und erleichtern das Bewegen von Lasten auf ebenen Flächen. In der Fertigungsindustrie werden sie oft verwendet, um schwere Werkstücke auf Montagetischen oder in Fördersystemen zu transportieren. Auch in der Logistikbranche sind sie unverzichtbar, da sie das Umladen von Gütern auf Lager- und Sortierflächen vereinfachen. Ein weiterer Einsatzbereich ist der Maschinenbau, wo die Rollen als Teil von Maschinentischen oder in Verpackungsmaschinen integriert werden. Zudem finden Sie nicht nur in der Industrie, sondern auch in öffentlichen Einrichtungen wie Flughäfen oder Einkaufszentren Anwendung, um Gepäck oder Einkaufswagen leichter manövrierbar zu machen.
Nicht das passende dabei? Dann sind unsere Sonderteile eine Alternative.
Kugelrollen sind Bauteile, die eine reibungslose Bewegung von Transportgütern in verschiedenen industriellen Umgebungen im Material Handling ermöglichen. Schwere Lasten von A nach B transportieren - Kugelrollen machen es möglich; ob Fördergut in Form von Lebensmitteln, Flughafen-Gütern oder Glas. Rollen in Fördertischen realisieren das leichte Abrollen von empfindlichem Fördergut in verschiedenste Richtungen.
Je nach Anwendung werden sie aus unterschiedlichen Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Kunststoff hergestellt. Bei igus setzt man auf tribologisch optimierte Hochleistungskunstoffe.
Kugelrollen finden in einer Vielzahl von Branchen Anwendung. In der Industrie werden sie beispielsweise in Förderanlagen, Montagelinien und automatisierten Lagersystemen eingesetzt. Auch im Maschinenbau werden Kugelrollen zur Verbesserung der Beweglichkeit von Maschinen und Geräten verwendet. Darüber hinaus werden sie in der Möbelindustrie genutzt, um schwere Schränke, Tische und andere Möbelstücke leichter beweglich zu machen.
Das Gehäuse schützt die Laufkugel sowie die Kugeln im Gehäuseinneren vor Schmutz und Staub, wodurch die Lebensdauer deutlich verlängert wird.