Change Language :
Unser Anspruch an uns und unsere Produkte ist hoch: Improve what moves – verbessern, was sich bewegt! Ob Lagertechnik, Energieführungen, Low-Cost-Automation, 3D-Druck oder smart plastics, wir wollen mit Ihnen zusammen die Technik Ihrer Anwendungen verbessern oder Ihre Kosten senken. Im Idealfall erreichen wir beides: Tech up, cost down. Dafür bieten Ihnen unsere motion plastics aus Hochleistungskunststoffen u. a. diese Vorteile:
Auf unsere Produkte aus Hochleistungskunststoffen können Sie sich verlassen. Damit Sie wissen, dass dem wirklich so ist und wie lange genau unsere motion plastics halten, können Sie ganz einfach die Lebensdauer im Voraus berechnen lassen. Woher wir die Daten haben? Aus unserem Testlabor, das wir seit 1985 betreiben und das mit einer Größe von mittlerweile 4.000 m² und über 15.000 jährlichen Tests einmalig in der Branche ist. Und von unseren Kund:innen, die uns mit ihren Anforderungen und Rückmeldungen wertvolle Informationen zur Entwicklung geben. Zudem gibt es immer mehr unserer Produkte als smart plastics, bei denen sich der Materialzustand überwachen lässt und ein möglicher Austausch rechtzeitig gemeldet werden kann. All das führt zur hohen Lebensdauer unserer motion plastics, die einer von vielen Vorteilen ist: Tech up, cost down.
"Ich liebe es Probleme zu lösen. Umso mehr freue ich mich, wenn dadurch auch noch einer unserer Kunden glücklich gemacht wird. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich ganz eng mit dem Kunden zusammenarbeite. Ich muss zu 100 % verstehen, wo der Schuh drückt, um eine individuelle Lösung zu finden. Nicht selten entstehen aus solchen individuellen Lösungen Innovationen, die wir in unser Katalogprogramm aufnehmen. Deshalb setzen unsere Kunden auf unser Team, als Antrieb in Forschung und Entwicklung."
Stefan Niermann, Prokurist und Leiter drylin Lineartechnik & Low Cost Automation
Unsere Werkstoffe und die Ausführungen unserer Lager- und Lineartechnik sind vielfältig: Von Gleit-, Gelenk- und Kugellagern über Drehkränze und Zahnräder bis hin zu Linearführungen und Linearachsen, die beispielsweise lebensmittelkonform, geeignet für Hochlast oder beständig gegen Hochtemperatur, Chemikalien und UV sein können. Der Kern unserer Entwicklungen ist die Reibungsoptimierung. Alle Materialmischungen sind mit Füll- und Festschmierstoffen optimiert, sodass geringe Reibwerte erreicht werden und keine externe Schmierung nötig ist. Schmierintervalle und Wartungsunterbrechungen gibt es nicht. Unsere Technik läuft störungsfrei so lange, wie es die Bedingungen zulassen. Und da unsere Werkstoffe auf viele Bedingungen zugeschnitten sind, kann das im Vergleich zu anderen Materialien sehr lange sein.
Die beste Lagertechnik kann nicht zeigen, welchen Mehrwert sie mitbringt, wenn die Maschine erst gar nicht läuft – weil sie keine Energie bekommt. Daten- und Stromkabel sowie Leitungen mit Medien sind neuralgische Stellen einer Maschine, hier ist oft die Ursache für einen Ausfall zu finden. Daher haben wir Energieketten und die für die Bewegung optimierten chainflex Leitungen sowie anschlussfertige readycable entwickelt, um Ausfälle zu verhindern und hohe Standzeiten zu ermöglichen. Diese stehen Ihnen als einzelne Komponenten oder als komplett einbaufertige Energieführungssysteme zur Verfügung.
Möchten Sie unsere Produkte hautnah erleben, in die Hand nehmen und im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“? Genau dafür bieten wir Ihnen verschiedene Muster an, wie die riesige motion plastics Musterkiste, eine individuelle Musterbox und viele weitere Produktmuster.