Change Language :
Igus hat sich auf die Entwicklung von Robotik Komponenten spezialisiert, die aus verschleißfesten und langlebigen Kunststoffen gefertigt sind. Die Grundidee der modularen Robotik besteht darin, dass verschiedene Module und Komponenten miteinander kombiniert werden können, um maßgeschneiderte Automatisierungslösungen zu erstellen. Dies ermöglicht es Unternehmen, flexibel auf unterschiedliche Anforderungen zu reagieren, ohne teure und zeitaufwändige Neuentwicklungen durchführen zu müssen. Die Verwendung von Low-Cost-Komponenten, die dennoch hohe Qualität bieten, ermöglicht es Unternehmen, Automatisierungslösungen zu niedrigeren Kosten zu realisieren. Dies kann insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen attraktiv sein, die ihre Produktionsprozesse automatisieren möchten, jedoch über begrenzte Ressourcen verfügen. Insgesamt bietet die Kombination aus modularem Aufbau und Low-Cost-Automation bei igus die Möglichkeit, maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für verschiedene Branchen zu schaffen. Dies fördert nicht nur die Effizienz und Produktivität, sondern trägt auch zur Modernisierung der Fertigungsprozesse bei.
Getriebe-Baugruppe
Durch den Einsatz modularer Konzepte können verschiedene Arten von Getrieben, wie beispielsweise Planetengetriebe, Wellgetriebe oder Schneckengetriebe, flexibel in Automatisierungssysteme integriert werden. Die modularen Eigenschaften von Getriebe-Baugruppen eröffnen die Möglichkeit, die Automatisierung schrittweise zu erweitern und anzupassen. Unternehmen können zusätzliche Module hinzufügen, um die Funktionalität ihrer Robotiksystemen zu verbessern, ohne von Grund auf neu beginnen zu müssen. Sie bieten Präzision, Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit, um Unternehmen bei der Entwicklung effizienter, kostengünstiger und dennoch leistungsstarker Automatisierungssysteme zu unterstützen.
Linearführungs-Baugruppe
Linearführungs-Baugruppen zeichnen sich durch ihre Modularität aus, was bedeutet, dass verschiedene Elemente wie Schienen, Schlitten und Führungswagen miteinander kombiniert werden können, um die gewünschten Bewegungsabläufe zu erreichen. Neue Module können hinzugefügt oder ausgetauscht werden, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Dies trägt zur Flexibilität bei und ermöglicht es Unternehmen, ihre Automatisierungslösungen je nach Bedarf anzupassen, ohne von Grund auf neu beginnen zu müssen. Sie bieten Präzision, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, um Unternehmen dabei zu unterstützen, kosteneffiziente Automatisierungslösungen mit hoher Leistungsfähigkeit zu entwickeln und umzusetzen.
ReBeL Wellgetriebe
Das Rebel Wellgetriebe zeichnet sich durch seine innovative Bauweise und Vielseitigkeit aus. Es kombiniert Präzision und Robustheit, um eine zuverlässige Bewegungsführung zu gewährleisten. Neue Module können nahtlos in bestehende Systeme integriert werden, um die Funktionalität zu erweitern oder Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Dies fördert die Agilität und ermöglicht es Unternehmen, auf sich ändernde Bedürfnisse in der Produktion zu reagieren. Es bietet Präzision, Robustheit und Vielseitigkeit, um Unternehmen dabei zu unterstützen, kosteneffiziente Automatisierungslösungen zu entwickeln, die dennoch hohe Leistung und Zuverlässigkeit bieten.
Apiro® Getriebebaukasten
Der Apiro Getriebebaukasten zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Er besteht aus verschiedenen Komponenten wie Getrieben, Antrieben, Lagern und Schienen, die miteinander kombiniert werden können, um die gewünschte Bewegungsführung zu erreichen. Die Modularität des Getriebebaukastens ermöglicht es Unternehmen, ihre Automatisierungslösungen nach Bedarf anzupassen und zu erweitern. Neue Module können nahtlos integriert werden, um zusätzliche Funktionen hinzuzufügen oder auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren. Mit seiner Vielseitigkeit, Kosteneffizienz und Anpassungsfähigkeit ermöglicht er Unternehmen, innovative Automatisierungslösungen zu entwickeln, die sowohl technisch anspruchsvoll als auch wirtschaftlich realisierbar sind. Lass Sie sich hier inspirieren.
Apiro® Starter Kit
Das Apiro Starter Kit ist darauf ausgelegt, Unternehmen den Einstieg in die Automatisierung zu erleichtern. Es besteht aus verschiedenen Komponenten wie Getrieben, Schienen, Lagern und Antrieben, die miteinander kombiniert werden können, um eine breite Palette von Bewegungslösungen zu realisieren. Diese Modularität ermöglicht es Unternehmen, sich schrittweise mit der Automatisierung vertraut zu machen und ihre Systeme je nach Bedarf anzupassen. Ein besonderer Vorteil des Starter Kits ist seine Nutzerfreundlichkeit. Es bietet eine integrierte Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ohne tiefgreifende Fachkenntnisse in die Welt der Robotik einzutauchen.
Kombinieren Sie die einzelnen Baugruppen wie Sie es benötigen
Die Baugruppen-Interoperabilität setzt darauf, dass einzelne Module, sei es Roboterarme, Antriebssysteme, Greifer oder Sensoren, so gestaltet sind, dass sie harmonisch miteinander interagieren können. Durch standardisierte Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle können diese Baugruppen unabhängig voneinander entwickelt und dennoch mühelos kombiniert werden. Dadurch entsteht ein Baukasten-Prinzip, das es Unternehmen erlaubt, spezifische Roboterlösungen aus verschiedenen Komponenten zusammenzusetzen. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Marktveränderungen oder die Einführung neuer Produkte. Unternehmen müssen nicht jedes Mal von Grund auf neue Roboter entwickeln, sondern können bestehende Baugruppen wiederverwenden. Insgesamt bedeutet die "maximale Freiheit durch Baugruppen-Interoperabilität" einen Wendepunkt in der modularen Robotik. Diese Herangehensweise eröffnet eine Welt von Möglichkeiten, in der Unternehmen ihre Automatisierungslösungen genau nach ihren Bedürfnissen gestalten können.
igus Robot Control
Die "igus Robot Control" ist eine Lösung im Bereich der modularen Robotik, die Unternehmen ermöglicht, ihre automatisierten Systeme präzise zu steuern und anzupassen. Mit innovativen Funktionen und benutzerfreundlicher Bedienung trägt die igus Robot Control zur Optimierung von Automatisierungslösungen bei und bietet eine Reihe von Vorteilen:
Von kompletter Robotersteuerung mit kostenloser Software bis hin zu einzelnen Motorcontrollern, um eine eigene Robotersteuerung zu bauen. Ihnen sind keine Grenzen gesetzt. Sprechen Sie uns an.
Erleben Sie die igus Baugruppen und Roboter live bei Ihnen vor Ort. Das Low Cost Automation Team tourt mit der Roadshow durch ganz Europa!
Expertinnen und Experten führen die Roboter live vor und programmieren Ihre individuelle Anwendung. Lassen Sie sich an Ihrem eigenen Standort beraten und nutzen Sie die Chance, konkrete Fragen zu stellen. Überzeugen auch Sie sich von der hohen Qualität unserer Automatisierungslösungen.
Kostenfrei im Video-Call mit unseren Experten sprechen
Kostenlose Live-Demo durch unseren Experten.
Lernen Sie die Welt der igus Roboter und die dazugehörige Software igus Robot Control kennen.
Sehen Sie selbst, wie spielend leicht der Roboter programmiert werden kann.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr