Change Language :
Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Motorleitungen.
Einsatz der CF886 und 896 in der Praxis
An Werkzeugmaschinen werden verschiedene Anforderungen gestellt. Unter anderem muss die geforderte Haltbarkeit erfüllt werden, aber auch die Wirtschaftlichkeit jeder Anlage ist wichtig. Es muss unter diesen Aspekten immer beachtet werden, wo welche Leitungsqualität sinnvoll ist. Bei einer Laserschneidanlage kommt es nicht zu Beeinflussungen von Öl oder ähnlichen Chemikalien, dafür ist hier entscheidend, dass die Leitungen der Antriebe möglichst flexibel und gut geschützt gegen Staub und Späne sind. Die CF886 eignet sich für dieses Umfeld durch einen abriebfesten PVC Außenmantel. Ist doch Öl im Spiel, zum Beispiel bei einem Bearbeitungszentrum, dann ist der iguPUR Außenmantel der CF896 die kostengünstige Alternative zu klassischen PUR Leitungen.
Einsatz der CF886 in der Praxis
Sägen, fräsen, kanten, anleimen, in der Holzindustrie gibt es viele Motoren, die bewegt werden wollen. Nicht zuletzt auch durch die immer weiter voranschreitende Automatisierung von Prozessen. Diese Anwendungen sehen auf den ersten Blick vielleicht einfach aus, doch auch hier ist Prozesssicherheit und Wartungsfreiheit überaus wichtig. Die CF886 ist für die Verhältnisse in den Werkshallen ideal. Der PVC Außenmantel hat durch seine gute Abriebeigenschaften keine Probleme mit Stäuben oder Spänen und durch die Schirmung der Leitung werden auch benachbarte Daten oder Steuerleitungen nicht beeinträchtigt. Da derartige Systeme weltweit im Einsatz sind bedarf es nicht nur einer zuverlässigen Lebensdauer, sondern oft auch einer UL Zulassung..
Einsatz der CF30 in der Praxis
Enge Bauräume, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Doppelhübe, all das findet man in einer Waschstraße. Die CF30 ist für solche Anforderungen konstruiert und ist zusätzlich dank des PVC-Außenmantels für Einsätze von +5 bis +70°C geeignet. Die Leitung ist ölbeständig und flammwidrig, darüber hinaus kann sie gute Gleiteigenschaften aufweisen und Verfahrwege von bis zu 100 m realisieren. Wichtig für den internationalen Markt ist, dass diese Leitung eine UL-Zertifizierung vorweisen kann.
Einsatz der CF270.UL.D in der Praxis
Prozessautomatisierung in der Automobilindustrie bringt Zeit- und Geldersparnisse. Automatisierungstechnik in der Fertigungsstraße ist dabei ein wesentlicher Punkt und erfordert sehr viel Antriebstechnik mit Motoren und Umrichtern. Vom Rohbau über die Lackiererei bis hin zur Endmontage befinden sich die Anlagen in unterschiedlichen Umgebungen und kommen mit verschiedenen Materialien in Kontakt. In all diesen Bereichen werden Motorleitungen benötigt, die den strengen Anforderungen der Automobilindustrie entsprechen.
Einsatz der CF35.UL in der Praxis
Müllverwertungsanlagen sind kein sauberer Ort, hohe Temperaturen, Schmutz und zumeist lange Wege machen Leitungen gerne mal zu schaffen. Gerade unter den extremen Bedingungen, die in der Abfallwirtschaft herrschen, ist es aber wichtig, ausfallsichere Systeme zu haben. Dafür ist die CF35.UL wie gemacht. Egal ob extrem hohe Luftfeuchtigkeit in einer Kompostieranlage oder der Staub und Schmutz einer Thermischen Verwertung. Dank des TPE Außenmantels ist die Leitung für Temperaturbereiche von -35 bis +90°C gemacht und wird sogar von Bio-Ölen nicht beeinflusst. Lange Verfahrwege bis 400 Meter sind genau so wenig ein Problem wie enge Bauräume oder UV Strahlung bei einer Outdoor-Anlage. Da derartige Lösungen natürlich weltweit im Einsatz sind ist auch hier die UL Zulassung erwähnenswert.
Einsatz der CF38 in der Praxis
Leitungsausfälle sind sicherlich nie gewünscht. Ein Leitungsausfall in Kran- und Katzfahrten ist jedoch undenkbar. Hier ist Zuverlässigkeit und höchste Sicherheit gefragt. Die eingesetzten Motorleitungen sind daher großen Herausforderungen ausgesetzt. Temperaturen von -40°C bis +80°C sind keine Seltenheit. Zudem kommen meist lange Verfahrwege und damit hohe Belastung durch Dauereinsatz und Staub. All diesen Bedingungen muss die eingesetzte Motorleitung standhalten.
Einsatz der CFROBOT7 in der Praxis
Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der tordierbaren Motorleitung der Roboterleitungsfamilie CFROBOT7 zu ermitteln. Der Anspruch an die CFROBOT7 besteht darin in der dauerhaften Bewegung, wie beispielsweise in einem Roboter mit einer Torsion von +/- 180 °, wie sie in der Automobilindustrie zu finden sind, zuverlässig zu halten.
Bei diesen Anwendungen ist häufig der Fall, dass die Roboter dauerhaft in Bewegung und dadurch die Leitungen dieser Torsion ständig ausgesetzt sind. Dank eines umlegten Gesamtschirms und des robusten PUR-Außenmantels ist diese Leitung ideal für den Einsatz für Bewegungen im 3D-Bereich geeignet.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr