Change Language :
Schwingungsdämpfung, Verschleißfestigkeit und absolute Korrosions- und Wartungsfreiheit: Mit diesen Eigenschaften spielen unsere Kunststoff-Lager nicht nur in Mountain- und Cargobikes, sondern auch in verschiedenen weiteren Leicht-Vehikeln und im Fahrradzubehör ihre Stärken aus. Da sind etwa die vielen Gelenkstellen in Klapprädern, Kinderwagen und Fahrradträgern, die Steuereinheit von Kinderfahrrädern und E-Scootern oder die Höhenverstellung im Fahrrad-Montageständer.
Am besten so klein, dass sie als Gepäckstück kostenlos in der Bahn mitfahren oder platzsparend im Auto untergebracht werden können: Klappfahrräder erfahren mit dem Mobilitätswandel aktuell eine rasante Weiterentwicklung – mit weniger Gewicht, mehr Fahrkomfort und raffinierter Falttechnik, die schnell und leicht zu bedienen ist. Für die vielen Gelenkstellen im Faltmechanismus bieten wir mit unseren Buchsen aus verschleißfestem Hochleistungskunststoff, etwa aus der iglidur J3-Material, eine leichte und korrosionsfreie Alternative zu Metalllagern an, die ganz ohne Schmierung und Wartung auskommt. Auf- und Zuklappen, oft und über eine lange Zeit, ganz ohne Quietschen oder Geklapper.
Gleitlager iglidur J3
Kein Lagerspiel, kein Nachschmieren: iglidur im Falt-Mountainbike
Die österreichische Firma Tonkel Om handmades in Salzburg hat ein Mountainbike entwickelt, das sich ganz ohne Werkzeug in nur 90 Sekunden auf ein Packmaß von 75 x 34 x 25 cm zusammenfalten lässt. Für die vielen Lagerstellen im Klappmechanismus waren die Entwickler auf der Suche nach einem belastbaren, verschleißfesten Lagermaterial, das möglichst leicht und unempfindlich gegen alle möglichen Witterungseinflüsse ist. iglidur Buchen sind hier die perfekte Lösung...
Auch im Steuersatz und als Innenlager von Kinderfahrrädern sind iglidur J3-Gleitlager erfolgreich im Einsatz. Denn sie sind robust, kostengünstig und unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Schläge – ideale Eigenschaften, wenn man bedenkt, dass ein Kinderrad nicht nur jedem Wetter ausgesetzt ist, sondern auch mal den einen oder anderen Sturz mitmacht, unterwegs in der Pfütze oder auf dem Spielplatz im Sand landet. Das Problem mit Kugellagern, die durch Schmutzeindringung, Schmiermittelverlust und Rost klapprig werden, bleibt einem erspart.
Gleitlager iglidur J3
Immer noch eine Nische, aber doch zunehmend beliebt: Liegefahrräder, insbesondere dreirädige, sind wohl die bequemste Art, eine Radtour zu machen. Je nach Einsatzzweck und Untergrund sind inzwischen viele Varianten auf dem Markt, darunter gefederte und agile Sportflitzer für ruppige Terrains abseits des Asphalts. iglidur G-Gleitlager sind klein, leicht, resistent gegen Schmutz, Wasser und Stöße und mit diesen Eigenschaften erfolgreich im Einsatz u. a. in gefederten Vorderradaufhängungen.
Gleitlager iglidur G
Klein, leicht, robust: iglidur Gleitlager im Trike von Azub
Mit dem „Trike of the Year“ konnte sich Azub Bike 2015 bereits einen renommierten Preis für sein TRIcon 26 mit innovativer Heckgabel sichern. Und auch für das neue Liegefahrrad Ti-FLX setzt das Unternehmen auf leistungsstarke Komponenten wie etwa hochfestes Titan Grade 5 in der Vorderradaufhängung. Ergänzt wird es durch trockenlaufende Kunststofflager aus iglidur G. Das Allround-Lager ist nicht nur schmier- und wartungsfrei. Resistent gegenüber Staub und Schmutz kann es eine lange Lebensdauer erreichen. Anders als metallische Gleit- und Kugellager ist es außerdem korrosionsfrei und um ein Vielfaches leichter.
Seit einigen Jahren erobern Elektro-Tretroller, insbesondere Miet-Scooter, die Städte. Bei Wind und Wetter auf unterschiedlichen Bodenbelägen unterwegs, mit wechselnden Benutzer:innen, die nicht immer sorgsam mit ihnen umgehen, müssen die Roller einiges aushalten. Mit unseren schmierfreien Gleitlagern lässt sich der Wartungsaufwand reduzieren, die Roller brauchen zur Lagerwartung nicht aus dem Verkehr gezogen werden und damit steigt ihre Nutzungseffizienz. Der Reichweite des Akkus kommt das leichte Gewicht unserer Lager zugute. Buchsen aus iglidur E-Material sind besonders in den Federgabeln geeignet, sie sind schwingungsdämpfend und haben kaum Stick-Slip-Effekt. Für den Einsatz im Steuerrohr empfehlen wir unsere hochbelastbaren iglidur Q-Gleitlager.
Gleitlager iglidur E
Gleitlager iglidur Q
V-Brakes sind der Klassiker unter den Fahrradbremsen, denn sie sind leicht, kostengünstig und dank ihres einfachen Aufbaus einfach zu reparieren und zu warten. Was die Wartung betrifft: Die kann man sich zumindest an den Lagerstellen sparen, wenn man unsere trockenlaufenden Kunststoffbuchsen verwendet, die vibrationsdämpfend, witterungsbeständig und leicht sind. Für den Einsatz an V-Brakes ebenso wie an klassischen Cantilever-Bremsen ist iglidur J das perfekte Material.
Gleitlager iglidur J
Wer oft an Fahrrädern schraubt, greift auf Montageständer zurück, um das Bike sicher auf angenehmer Arbeitshöhe fixieren. Neben einfachen Modellen gibt es auch elektrisch verstellbare High-End-Modelle, die v. a. Mechanikern in Werkstätten die Möglichkeit bieten, schwere Räder wie E-Bikes einfach und rückenschonen in die Höhe zu bringen. In solchen Hebebühnen sind verschiedene igus Produkte erfolgreich im Einsatz: schmier- und wartungsfreie drylin Linearschienensysteme, belastbare chainflex Leitungen, die speziell für bewegte Anwendungen gemacht sind, sowie kompakte e-ketten der Serie E2, die für eine besonders lange Lebensdauer der Leitungen sorgen.
Linearführung drylin W
e-ketten E2-Serie
chainflex Leitungen
Fahrradträger, die auf dem Autodach oder am Heck montiert weden, sind die perfekte Transportlösung für alle, die keinen Anhänger, keine Pickup-Ladefläche oder Wohnmobil-Bikegarage zur Hand haben. Besonders beliebt: faltbare Modelle, die man abgebaut leicht transportieren und kompakt verstauen kann, ausgestattet mit einem Kippmechanismus, der den Zugang zum Kofferraum erlaubt. Damit das Falten und Kippen lange leicht funktioniert, nutzen Hersteller Gleitlager und Anlaufscheiben aus unserer iglidur J-Serie. Nässe, Schmutz, Stöße und Kantenbelastungen sind für sie kein Problem.
Gleitlager und Anlaufscheiben iglidur J
Wer viel Geld für ein Kinderwagen ausgibt, möchte auch, dass er zuverlässig funktioniert. Auch nach langer Benutzung bei jedem Wetter und in rauen Umgebungen wie etwa auf dem Spielplatz oder am Strand, wo das Material auf Sand und Meerwasser trifft. Metallische Kugellager und Buchsen mit PTFE-Beschichtung leiden hier besonders. An den geschmierten Lagern anhaftender Sand, Schmiermittel-/Gleitschichtverlust und Rost sind ein Problem, das sich mit unseren trockenlaufenden Kunststofflagern umgehen lässt. Keine klemmenden oder quietschenden Räder mehr, keine klapprigen Lagerstellen. iglidur G-Gleitlager sind leicht, kostengünstig und robust – genau richtig für den Einsatz in Falt- und Knickgelenken, in der Höhenverstellung, in Schwenkrädern und Radnaben.
Gleitlager iglidur G
Leicht, günstig, unkompliziert: igubal Gelenklager im Jogging-Kinderwagen
Der Kinderwagen JogAlong kombiniert die übliche Transportfunktion mit sportlicher Aktivität: Er hat ergonomisch geformte Armhebel, die den natürlichen Armschwung imitieren. Herzstück der Konstruktion sind sphärische igubal Gelenklager aus Vollkunststoff. Sie ermöglichen drei Freiheitsgrade, verringern die Komplexität der Baugruppe und reduzieren damit Kosten und Gewicht im Vergleich zu den ursprünglich vorgesehenen Konstruktionen. Dass sie leicht, schmier- und korrosionsfrei sind, macht sie zur perfekten Alternative zu metallischen Lagern.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr