Was Kunden über igus sagen ...

Wir müssen heute an die Zukunft und unsere Umwelt von morgen denken! Mit igus schmiermittelfreien Buchsen, Gleitlagern können an Maschinen, Baggern, Fahrzeugen Abschmierprozesse vereinfacht und sogar enorm verkürzt werden.

A. Vödisch

Baudienstleistungsservice (Döbra)

Ich möchte mich für die einwandfreie Projektabwicklung und Montage bedanken und möchte Sie bitten, diesen Dank ebenso an den Montageleiter weiterzuleiten. Ich hoffe, dass sich für eine weitere Zusammenarbeit wieder einmal eine Gelegenheit ergibt.

Michael Wildenauer

Stadtentwässerung und Umweltanalytik der Stadt Nürnberg

Ihre Produkte sind super. Ich habe Ihre Gleitlager mit Bund in meinem Mountainbike in Kombination mit einem Rundstahl als Gelenk eingesetzt - sind besser als die schweineteuren Hülsen vom Hersteller. Matsch, Schnee, Eis, Hitze (Südfrankreich 40 Grad), Sand ... Ich habe Ihren Katalog immer griffbereit und melde mich bei Ihnen, wenn ich eine Lösung benötige. Sie sind der Spezialist für meine Anforderungen und deshalb werde ich mich in Zukunft auch an Sie richten. Ich habe einen Werkzeugwagen für Schreiner entwickelt. Weiter so!!! Sie sind auf dem richtigen Weg. Bleiben Sie weiter so kundennah!"

Volker Bergerhoff

Der mobile Schreiner

"igus kann sich gar nicht verbessern. igus hat Top-Qualität zu guten Preisen bei guten Lieferzeiten. Mir fällt sonst nichts ein was besser sein könnte ..."

Stefan Kaiser

Crezelius Vorrichtungstechnik

"Mich hat der direkte Export der 3D-Daten zu Creo positiv überrascht (click2cad). Die Umsetzung ist sehr gelungen und erleichtert die Implementierung ihrer Produkte unvorstellbar. Danke und Wow!"

Matthias Rehs

DERMALOG Identification Systems GmbH

"Mal an dieser Stelle ein Lob für Eure Werbung - das meiste, was so per E-Mail an Newslettern eintrifft, wird ja gleich gelöscht. Nicht aber der von igus. Ihr schafft es jedesmal, pfiffige Anwendungsideen aus der Praxis mit einzubauen, die man sich als Ingenieur einfach gerne anschaut. Die Aufmachung ist auch nett, also: weiter so!"

Albert Maul

Heidelberger Druckmaschinen AG

"Das Online-Werkzeug von igus ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch äußerst hilfreich. Ich bekomme nach der Eingabe aller notwendigen Parameter sofort die richtige Lagerempfehlung."

Max Steiner

Konstruktionsleiter Bernhardt Maschinenbau GmbH

"Wie schon beim letzten Mal war igus mit der Montage wieder sehr flexibel und super im Zeitplan."

Dirk Wobgen

Meyer Werft

"Top innovatives Unternehmen, guter Newsletter. Schönes Firmengebäude. Ich glaube da steckt "Herzblut" in der Führung des Unternehmens."

Peter Hanschmann

Roller + Schneider Formen- und Maschinenbau GmbH & Co KG

"Das Online-Tool zur Lagerberechnung ist gut. Tooltips und/oder weitere Erläuterungen würden es noch ein bisschen besser machen."

Kai Danneberg

Blohm+Voss Industries

"Ihre telefonische Erreichbarkeit ist sehr gut. Nachteil ist manchmal, dass man immer wieder mit jemand anderem zu tun hat (kein fester Ansprechpartner). Aber überwiegend sehr große Hilfbereitschaft bei Produktauswahl-Beratung."

Hans-Peter Brochhausen

SSB Wägetechnik GmbH

"I absolutely love the JVSM bushings. I`ve been able to back off on the tolerances on my machined parts saving a bunch of money on the manufacturing end! All in all, I like the plastic far better than bronze. Eventually I will switch everything over. It`s kinda hard to justify the transition until all the pieces I`ve had manufactured for the bronze bushings are gone. Thanks! "

Todd Farr


Wir freuen uns auch auf Ihr Feedback