Change Language :
Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Roboterleitungen.
Einsatz der CFROBOT5 in der Praxis
Die LWL Leitung der Roboterleitungsfamilie CFROBOT5 wird gedanklich immer sofort mit einem 6-Achs-Knickarm Roboter in Verbindung gebracht, weil es dort ja immer um Torsion geht. Aber das muss nicht immer sein, denn Kunden haben sehr oft empfindliche Signale zu führen. Diese Signale kommen von Aktoren die in freien, nicht näher definierten Bewegungen geführt werden und dort spielt Torsion auch eine Rolle. Extrem präzise Messsungen produzieren wahnsinnig viele Daten und diese lassen sich am zuverlässigsten störungsfrei über eine LWL transportieren. Die Herausforderung ist das empfindliche Glasfaser-Element gepolstert in der Leitung zu führen, damit es keinen Schaden nehmen kann und dies natürlich dauerhaft.
Einsatz der CFROBOT7 in der Praxis
Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der tordierbaren Motorleitung der Roboterleitungsfamilie CFROBOT7 zu ermitteln. Der Anspruch an die CFROBOT7 besteht darin in der dauerhaften Bewegung, wie beispielsweise in einem Roboter mit einer Torsion von +/- 180 °, wie sie in der Automobilindustrie zu finden sind, zuverlässig zu halten.
Bei diesen Anwendungen ist häufig der Fall, dass die Roboter dauerhaft in Bewegung und dadurch die Leitungen dieser Torsion ständig ausgesetzt sind. Dank eines umlegten Gesamtschirms und des robusten PUR-Außenmantels ist diese Leitung ideal für den Einsatz für Bewegungen im 3D-Bereich geeignet.
Einsatz der CFROBOT in der Praxis
In den meisten Fällen denkt man bei Torsion an einen 6 Achs Roboter. Doch es gibt auch viele freie nicht näher definierte Bewegungen, welche eine Leitung stark beanspruchen können. Zum Beispiel in der Durchführung eines Schwenkarms. Die Leitungen dürfen möglichst nicht im Weg sein, da bietet es sich an, sie innerhalb des Gerätes zu führen. Wenn dann aber der entsprechende Arm nicht nur auf und ab geknickt wird, sondern auch an mehreren Punkten gedreht werden kann, entstehen bei herkömmlichen Leitungen gerne Korkenzieher. Die CFROBOT ist dieser Belastung jedoch problemlos gewachsen. Mit einem Torsionswinkel von +/-180° pro Meter Leitungslänge hält Sie die Belastung aus und dank Ihrer Schirmung wird auch die EMV-Verträglichkeit mit den nahegelegenen Daten und Steuerleitungen sichergestellt.
Einsatz der CFROBOT8 in der Praxis
In der Automobilfertigung findet die Leitung CFROBOT8.045 sehr oft Ihre Verwendung und das zum Beispiel in beweglichen Messeinheiten, die auf der 6. Achse des Roboters montiert sind. Dort fahren sie an Inspektionspunkte und machen Analysen zur Qualitätssicherung der Fertigung. Dazu werden die Leitungen die das empfindliche Ethernetsignal transportieren sehr viel tordiert. Für solche Aufgaben zählt 100%ige Zuverlässigkeit am Roboter.
Einsatz der CFROBOT8.PLUS in der Praxis
Kamerabasierte Roboteranwendungen werden häufig in der Industrie eingesetzt, um zum Beispiel Barcodes zu erkennen oder auch eine Qualitätssicherung durchzuführen. Aber auch für ein Fernsehstudio findet diese Anwendung ihren Einsatz. Hier ist es besonders wichtig, dass eine extrem zuverlässige Energie- und Datenversorgung stattfindet und sehr anspruchsvolle Bewegungen ausgeführt werden können.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr