Die SIVAplan GmbH & Co. KG gilt in der gesamten Lebensmittelindustrie, aber auch in anderen Branchen, als Spezialist für automatisierte Lager- und Fördertechnik. Das Unternehemen arbeitet überwiegend für solche Kunden, die eine perfekte Logistikkette als Erfolgsfaktor sehen.
Mit einigen Kunden arbeitet SIVAplan schon seit vielen Jahrzehnten zusammen und plant neben Neubauten auch Erweiterungen und Modernisierungen ihrer Lager – wenn der Anwender es wünscht (und das ist immer häufiger der Fall) auch als Generalunternehmer.
Die Steuerungstechnik, die Fördertechnik und auch die Regalbediengeräte (RBG) kommen dabei jedoch prinzipiell aus eigener Entwicklung und Fertigung.
Bei jedem RBG-Projekt gehört zu den Aufgaben der Elektrokonstruktion die Auslegung der Energiezuführung zum Lastaufnahmemittel. In der Energieführung werden Leitungen für Energie und Signale sowie Bussysteme untergebracht, außerdem ein Potentialausgleich und in den meisten Fällen auch Datenleitungen für Video- oder Bildverarbeitungssysteme.
Das ist eine Herausforderung, weil die RBGs mit hoher Dynamik unterwegs sind. Die hängende Kette muss deshalb so geführt werden, dass sie einerseits in der Vertikalen frei verfahrbar ist, andererseits aber auch bei hoher Beschleunigung beziehungsweise beim Abbremsen in zwei Achsen in der Spur bleibt.
Da die Energieführung vor der einwandfreien Funktion aber erst einmal aufwändig eingebaut werden muss, sollte auch für die Montage eine einfache Lösung gefunden werden. Früher wurden die Energieketten und Leitungen separat bestellt, sodass die Kette aufwändig mit den Leitungen bezogen werden musste. Auch die anschließende Prüfung kostete Zeit.