Change Language :
Wir haben verschiedene Versuche zum Reibwert und der Verschleißrate unserer Werkstoffe durchgeführt. Getestet wurden Gleitlager und Linearlagerfolien aus den Werkstoffen iglidur® J und J4 auf verschiedenen Holzwellen im Vergleich zu Metallwellen. Mit dieser Studie sammelten wir Ergebnisse mit Holz, einem nachwachsenden Rohstoff.
Was war der ausschlaggebende Punkt für die Studie „drylin® R auf Holzwellen“?
Aufgrund der niedrigeren Flächenpressung unserer drylin® Lineargleitlager eignen sich diese generell auch für den Einsatz auf Rundwellen mit weicheren Oberflächen. Ganz im Gegenteil zu Kugellagern, die eine gehärtete Oberfläche erfordern. Aluminiumwellen und -rohre sind bereits im Lieferportfolio, ebenso wie auch extrem leichte Carbonwellen. Und mit unserer Studie sammeln wir Ergebnisse mit Holz, einem nachwachsenden Rohstoff.
Welche Versuche wurden durchgeführt?
Um bei der Holzvielfalt eine erste Auswahl zu treffen, wurden Biegefestigkeitsversuche im igus® Labor durchgeführt. Und mit den geeigneten Holztypen wurden Reibwert- und Verschleißergebnisse ermittelt.
Was waren die Ergebnisse?
Kurz gesagt… Holz und drylin® Lineartechnik funktioniert. Und sogar sehr gut. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die ermittelten Reibwerte sich nur geringfügig von den Ergebnissen auf Stahl oder Aluminium unterscheiden. Und auch die Verschleißergebnisse für Lager und Wellen sind sehr vielversprechend. Insbesondere in Kombination mit unserem neuen drylin® R-Econ-Lineargleitlager J4 bieten einige Hölzer wie z. B. Buche gedämpft einen guten Gegenlaufpartner mit guten Ergebnissen.
Was ist besonders zu beachten?
Die Versuche wurden in trockener Laborumgebung durchgeführt, Schmutz und Feuchtigkeit können die Messergebnisse im Gegensatz zu z. B. Edelstahl entscheidend verändern. Bei den Hölzern erweitern wir laufend unsere Versuchsreihen, die jeweilige lokale Verfügbarkeit spielt da auch eine zentrale Rolle. Auf der Messe wollen wir erste Kundenerfahrungen zum Thema sammeln und Kundenprojekte mit drylin® und Holz unterstützen. Erste Kundenanwendungen mit Gleitlagern auf Holzwellen gibt es bereits.
Ein manuell höhenverstellbarer und neigbarer Schreibtisch aus Holz.
Zum Beitragdrylin® R übertragen die Lenkbewegung von den vorderen zu den hinteren Rädern.
Zum BeitragDie hier eingesetzten Materialien aus dem drylin® R Programm halten den hohen Bedingungen locker stand.
Zum BeitragSchauen Sie sich auch weitere Anwendungsbeispiele an.
Zu den BeiträgenPersönlich: